This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:通过主机驱动程序 API 升级 ServicePack

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1195847/cc3220sf-launchxl-servicepack-upgrade-through-host-driver-api

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

你好。

我 正在 我的当前应用程序中使用 sp_3.14.0.0_2.0.0.0_2.2.0.7.bin。 我希望在我的设备上运行 sp_3.22.0.1_2.7.0.0_2.2.0.7.bin 版本的 ServicePack。 我的问题是如何在不刷新的情况下升级服务包。  

我 已经介绍了 ServicePack 的发行说明,其中指出 :“ 也可以使用主机驱动程序 API 或 OTA 应用程序刷新 ServicePack”。

我能否获得更多有关使用哪些主机驱动程序 API 来升级 ServicePack 而不进行回流焊的信息?

此致、

Sai Jnaneswar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它与使用 sl_文件系统 API 通过应用程序代码编写 ServicePack 文件/sys/servicepack.ucf 有关。 示例如何写入此文件(包括子版本)您可以找到 SDK OTA 示例。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan  

    感谢您的回答。

    请详细说明您提到的 SDK 中提供的 OTA 示例工程。

    谢谢、

    Sai Jnaneswar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    例如、OOB 项目(\examples\rtos\cC3220SF_LAUNCHXL\demos\out_of_box\)。 您将在目录\source\ti\net\ota\source\中找到 OTA 库源代码。 重要文件在此是 OtaArchive.c函数 OtaArchive_Process()内具有 sl_FS API 的状态机。 SWRU455提供了 sl_文件系统 API 的说明。 Ben 的这个线程也很有用。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最新的 SDK (6.10)中、MQTT 客户端演示了 OTA 更新。 应根据示例自述文件中的说明启用该文件。