This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:OTA 捆绑包升级和 OTA 存档。

Guru**** 2743445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1195009/cc3220sf-launchxl-ota-bundle-upgrade-and-ota-archive

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

我正在  应用程序中使用 AWS IoT 无线更新 v3.0.0。 此 AWS IoT OTA 仅支持  SYS/mcuflashimg.bin  升级。 因此、我正在寻找一种方法来升级 应用程序中的捆绑包。 我了解到 TI 具有 OTA 库、可以使用 HTTP 和 OTA 存档升级捆绑包。 我还浏览了一些文档、并尝试了演示示示例。 我对 OTA 存档方法有几个问题。

 

如何下载 OTA 捆绑包.tar。 从 NWP 接收 OTA 负载时、似乎同时会进行数据解析、使用签名验证文件以及保存捆绑包的每个文件。 从网络处理器获取.tar 文件后、它是否保存在用户文件中? 我很困惑、当.tar 文件未完全下载到文件系统中时、OTA 存档如何实现这一点。 您能不能 详细解释一下这个 OTA 存档是如何完成的。

我的下一个问题是、我们能否尝试将此 OTA 存档库集成到 AWS IoT OTA 中以升级捆绑包。 众所周知、AWS IoT OTA 使用 MQTT 下载  mcuflashimg.bin 并将其存储在文件系统中。 下载完成且自检 成功后、它将使用新 的 sys/mcuflashimg.bin 提交映像。  如有可能、请向我提供相关信息。  

此致、

Sai Jnaneswar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    在接收日期期间动态解析 TAR 文件。 不需要先下载整个文件、然后再解析它们。

    技术方面、应可以使用 AWS MQTT 通道传输 TI TAR 文件。 但 TI 不直接支持这种方式、实施将由您决定。 下面介绍了如何将 TI OTA TAR 与自己的传输通道一起使用。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您提供信息。