This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:内置2.4GHz 协议栈的无线 IC

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1197202/cc3100-wireless-ic-with-built-in-stack-at-2-4ghz

器件型号:CC3100

您好!  

我正在寻找无线 IC。 如果您在考虑以下条件的情况下拥有最佳的 TI 产品、请告诉我。

 -方法:堆栈内置类型
 -无线标准:IEEE802.11n (仅2.4GHz)
 -对讲机部件:可通过 SISO 实现(如果可能存在多样性、则更可取)

谢谢、

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有多种产品可满足您的要求、具体取决于您是在寻找完整的 MCU 解决方案、还是需要连接到外部 MCU 的 WiFi 收发器。 我们的所有解决方案均支持11n。  

    我建议您查看此链接、以便您了解我们的 Wifi 产品系列: https://www.ti.com/wireless-connectivity/wi-fi/overview.html