This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:在 CC3135上测试 SPI

Guru**** 2519650 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1226658/boostxl-cc3135-testing-spi-on-cc3135

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件: CC3135

您好!

我实际使用的是 BOOSTXL-CC3135,我想知道有什么方法可以测试 CC3135的 SPI 功能?  

例如、在移植 SimpleLink 主机驱动程序之前、是否要从非 TI 外部主机 MCU 发送数据/向非 TI 外部主机 MCU 发送数据? 使用其他主机 MCU、通过执行 SPI 环回来实现这一点呢?

感谢您的帮助!

Br、

Jalal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 只有工作端口可用于测试 SPI (我不了解 SPI 环回用例。 没有外部主机 -究竟什么将触发测试和收集结果?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于环回、我的意思是 给 SP 的 MOSI 和 MISO 引脚布线、 我认为 MCU 可用于运行应用、而无需外部 MCU。

    那么、无法验证 SPI 功能?

    你说的"只有操作端口才能使用"是什么意思?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是 CC3135 -因此器件中没有 MCU。 CC3135仅包含网络处理器(+802.11 MAC)。

    "操作端口"-我的意思是说、您应该尝试移植主机驱动程序并在其操作模式中启用器件。 在启动期间调试 SPI 信号(以及其他信号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    感谢你的帮助