主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-CC3135、CC31XXEMUBOOST
您好!
我们正在尝试将 CC3135MOD 主机驱动程序移植到 STM32F429 MCU 上、该 MCU 具有非操作系统、也没有多线程。
我们使用 sp_4.11.0.0_3.7.0.1_3.1.0.26.bin 对 CC3135MOD 进行了编程、该版本为 SDK 5.20.00.06版
复制完 source/ti/drivers/net/wifi 文件夹中的所有文件后、将其添加到 STM 源文件夹中。
通过《SWRU455m CC33xx 网络处理器用户指南》中的第19页、《将主机驱动程序和 SWRA704将 SimpleLink Wi-Fi 主机驱动程序移植到 STM MCU》、我们已经完成了以下工作。
1.在作为附加的 user.h 对 user.h 文件进行一些修改后、当调用 sl_Start (0、0、0)函数时、它返回 sl_API_ABORTED。
您能否检查随附的 user.h、cc_pal.c/h、nonos.c/h 和 main.c、并告知导致此错误的根本原因?
2.因此,我们在 sl_Start (0,0,InitCallBack)上添加了回调函数。 那么 它看起来不错。
但是、在调用 sl_DeviceGet 函数时、它从 verify_api_allowed (sl_opcode_silo_device)返回错误代码-2018
您能否检查随附的 user.h、cc_pal.c/h、nonos.c/h 和 main.c、并告知导致此错误的根本原因?
上传了我们正在使用的 user.h、cc_pal.c/h、nonos.c/h 和 main.c、供您参考。
Thankse2e.ti.com/.../7848.user.he2e.ti.com/.../0474.nonos.he2e.ti.com/.../2476.cc_5F00_pal.ce2e.ti.com/.../07350.cc_5F00_pal.he2e.ti.com/.../7823.main.ce2e.ti.com/.../0523.nonos.c