This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:OTA 错误 CA 文件-456

Guru**** 2518060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1204434/cc3220sf-launchxl-ota-bad-ca-file-error--456

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

尊敬的社区:

我将使用 SDK simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05中的 mqtt_client_CC3220SF 示例来了解 OTA 的工作原理。

我在 ota_setting.h 中启用了 cloud_ota_support、并已在 CCS 中编译工程并在调试模式下刷写该工程。 userFiles 文件夹包含 适用于 dropbox 和 GitHub 的证书文件("digicert_high_assurance_ca.der"和"RootCACerts.pem")。 我检查了这些证书是否也有效。

 应如何 避免此错误?

谢谢。此致、

尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Neil、

    让我就此向另一名团队成员咨询。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 CCS 或 uniflash 对器件进行编程(使用证书)?

    -456表示无法找到或无法解析证书。 在这种情况下、如果使用示例中的证书、证书似乎没有编程到 CC3220文件系统的(根目录)中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    好的、我知道我是用 CCS 实现的、因为证书不在芯片中、所以找不到证书。

    但现在我正在尝试通过  CC3x20 SimpleLink Wi-FiRegistered和物联网无线更新中提到的步骤、使用 UNIFLASH 进行刷写

    我要将 mqtt_client_cc3220sf_launchxl_tirtos_ccs 工程中导入、并启用 OTA 云更新并使用上述文档中提到的证书到闪存。

    这些是我使用的证书、

    但我得到该误差、

    如何解决此问题?

    谢谢。此致、

    尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在收到此错误之前、您最后做了什么?  

    我以前从未见过这件事。

    请查看 https://www.ti.com/lit/swru469中的 Uniflash 详细说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我提供了错误的最大文件大小、正是由于这个原因。 但现在它已经解决了。