This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:了解 Launchpad 引脚参考

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1206121/launchxl-cc3235sf-understanding-launchpad-pin-references

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

您好!

我正在阅读 CC3235 SimpleLink Wi-Fi LaunchPad 开发套件 PD、但我遇到了一个问题。

第2.4.8节图12显示了 BoosterPack 接头引脚分配。 我想知道在编写代码时如何正确引用这些文件。

"引脚29"标记为"blue LED"和"GPIO_09"。 该函数在(FreeRTOS 和 CCS- TI 编译器)示例"uart2echo"中使用索引值"9"(CONFIG_GPIO_LED_0)进行引用。 根据图12、"引脚9"和"引脚10"分别标记为"红色 LED"和"绿色 LED"、但均未标记为 GPIO 引脚。 我发现、通过反复试验、GPIO_10和 GPIO_11似乎控制了红色和绿色 LED。  

我想我有三个主要问题:

  1. 使用 GPIO_setConfig 等 GPIO 函数时、索引参数是否涉及 GPIO_xx 标识?  
  2. 为什么一些接头引脚被标记为共用同一个 GPIO_xx 标识?
  3. 在哪里可以找到 Launchpad 上所有可访问的 GPIO 引脚的完整表格?

非常感谢您的帮助、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    关于 GPIO、您查找的大部分信息都在您参考的文档中。 例如、表9中记录了匹配绿色和红色 LED 的 GPIO。  

    要回答您的问题、请执行以下操作:

    1.是。 此 API 和所有其他 GPIO 函数在 SDK 中 GPIO 的头文件中进行定义和描述。 (source\ti\drivers\gpio.h)

    2. 在您引用的图像中、显示并非所有的 GPIO 都默认连接到 Launchpad 连接器(接头引脚带有*号)。 共用同一 GPIO 标识的接头引脚有一个未连接的引脚、它们通常具有其它可能的标识。 例如、GPIO_07位于接头引脚8和34上、但默认情况下未连接34、也可指定为 NWP_LOG。   

    3.您在此处链接的文档中引用的任何 GPIO 引脚都可以访问。 查看 CC3235数据表中完整列表的最佳位置。  

    此致、

    Jonathan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    这完全回答了我此时的所有问题(: