This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:网络处理器的状态

Guru**** 2518100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1203335/cc3220sf-state-of-the-network-processor

器件型号:CC3220SF

您好!

是否有 API 来确定是否可以从应用程序调用 sl_Stop(),即是否有办法检查 NWP 中的任何暂挂操作?

(或)

sl_Stop 是否可以被调用为 sl_Stop (200)、NWP 会花费200毫秒来完成挂起的操作? 如果是,是否有建议的时间?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要什么样的操作? 某些调用被阻止、因此您可以自行使用一些 API 调用、一旦完成、您就知道应用端将不会有挂起的操作。

    如果您正在寻找 NWP 端、您可以随时停止、这将由 NWP 处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有 API 会说、这是正在进行的 NWP 操作、不会重新命令进行中断。

    根据我的经验是命令使用 sl_Stop()和超时。 值200合理、并且我使用相同的值。 不需要强制使用 sl_Stop (0)、因为它可能会中断 SPI 闪存的写入操作。 使用 sl_Stop (0)仅适用于从故障状态(通过异步处理程序报告器件中止错误)恢复。

    1月