主题中讨论的其他器件: CC3235MODS
您好!
我目前正在从事一个连接工具项目、要通过 WIFI 进行通信、该产品需要根据可用性配备 CC3235MODS 或 CC3235MODSF WiFi 模块。
两个模块上的嵌入代码是相同的、在为每个模型编译代码之前、我只需在 Code Composer Studio 上切换模块模型。
无论是否配备了 CC3235MODS 或 CC3235MODSF、产品本身都能正常工作、但我注意到使用 CC3235MODSF 模块的产品存在延迟问题。
例如、当我将使用 CC3235MODS 模块的产品连接到 WiFi 接入点、然后对其执行 ping 操作时、延迟是几毫秒、变化很小(从3ms 到7ms、平均为5ms)。 但是、当我针对使用 CC3235MODSF 模块的产品执行相同操作时、延迟较高且变化很大(从50ms 到超过300ms、平均200ms)。
我通过多款产品完成了这项测试、这些产品分别使用每种类型的模块、具有相同的 Wi-Fi 接入点、也使用不同的产品、2.4GHz 和5GHz、测试结果始终是相同的。 我还更换了有问题的产品上的 WiFi 模块(更换 CC3235MODS 的 CC3235MODSF)、问题消失了。
您是否知道可能导致此问题的原因、或我可以遵循的任何建议?
感谢你能抽出时间。