This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESP32取代了 Web 服务器功能

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1252830/esp32-replacement-with-web-server-functionality

主题中讨论的其他器件:CC3235SFCC3301

您好、TI。

我拥有具备 Web 服务器功能的 ESP32 MCU、该 MCU 可提供几个简单的网页。 但我想从 ESP32切换到您的 MCU。 请告诉我、您的哪个 MCU 最能实现我的目标。

我需要一个具有内部或外部无线电 MCU 的低成本解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3235SF 是一款 MCU 解决方案(M4 + WIFI MCU)、包含一个 Web 服务器解决方案、

    我们的下一代器件(CC3301)更便宜、并且支持 Wi-Fi 6。 这款收发器需要连接一个主机 MCU (我们的基准当前 为 AM243x 、该解决方案可 与 TI 最新的低功耗连接 MCU (如 CC1354)配合使用。

     我们适用于 CC3301的软件包包含对 FreeRTOS 上 LWIP 的支持(可以在 LWIP 套接字之上使用 HTTP 服务器实现)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 。 感谢您的快速回答。 您是指 AM243x + CC1354解决方案还是 CC1354作为独立解决方案?

     

    是否有可处理 http 网页服务器且具有内置 RAM 的无线 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM243X+CC3301是参考设计(位于现有的 SDK 中)。 MCU+包含2MB RAM。

    CC1354+CC3301是我们支持的另一款解决方案。 CC1354具有256KB RAM + 1MB XIP 闪存。 LP 包含一个可用于托管 HTML 页面的外部 SPI 闪存(已用于 存储 CC33xx 固件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM243X 对我而言非常强大。 但我有一个关于你的第二个建议的问题。 为何加入两款无线 MCU? 不是它们都有2.4无线电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者都具有 BLE 功能、但  CC1354 还支持 基于 IEEE 802.15.4的协议和低于1G。   CC1354 解决方案针对低功耗用例进行了更多优化。

    它包含带 TrustZone 的 M33。