This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:如何在不购买证书的情况下保护 CC3235SF 中的固件。

Guru**** 2510945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1359639/cc3235sf-how-to-secure-firmware-in-cc3235sf-without-purchasing-certificates

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

我正在为我的项目使用 CC3235SF。 我有几个问题-
1.是否有办法在不购买证书的情况下保护固件安全?
在 uniflash 中创建工程时、开发模式和生产模式之间有何差异?
3.要保护固件,我应该使用生产模式。

是否有其他方法可以在不使用 uniflash 工具的情况下生成 OTA 包? 输出文件应与 uniflash 工具生成的文件相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 是否有办法在不购买证书的情况下保护固件?

    [Shlomi]您认为固件是什么? 应用代码? 整幅图像? 无论如何、证书用于进行身份验证而不是加密。 当然、最好使用证书、这样您就可以进行身份验证。 如果您决定不使用证书但仍进行加密、Uniflash 中有一个选项被称为"无签名测试"、但我不建议这样做。

    • 在 Uniflash 中创建工程时、开发模式和生产模式之间有何差异?  

    [Slomi]开发模式针对每个器件 MAC 地址、而生产模式不依赖于特定的 MAC 地址。 从技术上讲、开发模式会在引导加载程序模式期间打开一些文件系统 API、因此您可以列出例如文件、JTAG 接口已打开等。 在生产模式下、您无法执行该操作。 JTAG 接口被锁定。

    • 为了保护固件、我应使用生产模式。正确吗?

    [Shlomi]见上面我的解释。

    • 是否有其他方法可以在不使用 uniflash 工具的情况下生成 OTA 包? 输出文件应与 uniflash 工具生成的文件相同。

    [Shlomi]否、OTA 是从 Uniflash 生成的。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shlomi


    我的优先级是保护我的应用代码。 那么、如果不购买代码签名证书、如何才能做到这一点呢? 请提供一个链接/文档、简要说明。
    目前、我使用的虚拟证书不安全。 如果我们从 OpenSSL 生成代码签名证书、那么它是否安全?
    我希望在存储在 SPI 闪存 m/m 上的文件系统中保护其他文件。 如何保护它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不想购买代码签名证书,可以使用供应商设备身份验证。 有关更多详细信息、请参阅此处。 但这种方法有一些限制:

    • 您只能使用串行闪存 MX25R3235FM1IH0。 如果您使用 MOD 器件、问题不大、但对于 QFN、您需要记住这一点。
    • 您的证书目录存储在存储器的 OTP 部分中。 上传此目录后、您将无法再次重写。 如果弄错了、只能通过物理方式交换 SPI 闪存。
    • 证书目录只能使用 UART 使用 Uniflash 软件上传。 对于自己的证书目录、您不能使用 Gang 编程(使用 UART 或 SPI 闪存编程器)。 您需要始终使用 Uniflash 进行生产(GUI 或 CLI)

    最后一点是生产能力非常有限。 我认为(使用 CC3235)购买适当的代码签名证书会容易得多。 如果无法正确上传闪存的 OTP 部分、则可以显著简化生产并在开发过程中避免陷入 SPI 闪存交换的困境。

    如果要使用受保护的文件、只需检查 Uniflash 中的受保护文件(见swru469中的表6-2)。

    1月