This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:申请 CC3220S-LAUNCHXL 的 TM4C1294NCPDTI3R 源代码

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1350941/cc3220s-launchxl-request-for-tm4c1294ncpdti3r-source-code-for-cc3220s-launchxl

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

大家好、我是 Woonggi Min。
我正在设计与我正在开发的板上的 CC3220S-LAUNCHXL 配置相同的器件。
我想询问我是否可以接收在 CC320S-LAUNCHXL 中编程的 TM4C1294NCPDTI3R 源代码。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 调试器代码不作为源代码共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您能否提供有关 CC3220S-LAUNCHXL 的 TM4C1294NCPDTI3R 如何运行的信息?
    示例)用于 TM4C1294NCPDTI3R 固件编码或方框图的材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它实现 XDS 110功能。CCS (或其他受支持的 IDE、例如 IAR)将在您不参与的情况下更新固件。

    您还可以使用外部调试器探针、如 https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U