This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:CC3235S 是否支持5G 通道184~196

Guru**** 2546140 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1303652/launchxl-cc3235s-does-cc3235s-support-5g-channel-184-196

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3235S

尊敬的先生:

  依照"SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 网络处理器用户指南"、"C.1监管域"、

国家/地区代码"JP"支持频道184~196。

  但是、我们尝试将 CC3235S AP 模式更改为184或196、使用的实际信道为36。  国家/地区代码设置为"JP"。

CC3235S 是否在184~196模式下支持5G 通道 μ C?

感谢您的观看。

此致、

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 AP 模式下、CC3235S 最高支持通道48。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

      根据 《SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 网络处理器用户指南》、"C.1监管域"、5GHz 频段 AP 模式支持的信道包括48以上。

      我们把频道设置为 149, 153,157,161,165与国家代码"US"和它工作.
    但是,当我们设置信道 184与国家代码"JP",它不起作用。  通过以下代码获取的信道为184、但使用的实际信道为36。

    sl_WlanGet (SL_WLAN_CFG_AP_ID、&CONFIG_OPT、&len、(_u8*)&channel);

     

    您能帮助我们澄清5GHz 频段的可用频道吗?

    感谢您的观看。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表格正确。 它实际上应该起作用。

    您能否向我们发送用于 配置 AP 的代码?

    此外、如果在设置 NWP 日志时获取 NWP 日志会有所帮助(请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/swru455中的第20章)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    您用于 更改频道的代码:

    _u8 val =通道;
    sl_WlanSet (SL_WLAN_CFG_AP_ID、SL_WLAN_AP_OPT_CHANNEL、1、(_u8 *)&val);
    

    我无法打印  NWP 日志、因为 PIN_62在我们的电路板中用作 GPIO。

    根据 "SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 网络处理器用户指南", 表1-1:

    这意味着 WiFi 信道高达165个、而不是184或196个。

    您能帮助您确认哪个表格是正确的吗?

    感谢您的观看。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这绝对令人困惑。

    根据软件-应支持通道184。

    我们需要咨询我们的射频专家、了解这些 JP 通道是否存在任何限制。  

    BTW。 是否在之前设置过日语国家/地区代码?  

    仅应在 JP 中支持信道184-196。

    _u8* str =(_u8 *)"jp";  
    sl_WlanSet (SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID、SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_COUNTRY_CODE、2、str);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

      是的、我们会在设置 AP 模式的通道之前将国家/地区代码设置为"JP"。

    我们发现在"Radio Settings"->5GHz Regulatory Settings"中、JP (dBm)信道不包含184~196、如以下屏幕截图所示。

    感谢您的观看。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    我已验证该器件仅支持表1-1中所示的通道、不支持其余通道。 对于给您带来的不便、我们深表歉意。  

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的杰西卡:

      明白了。  谢谢你。

    该器件是否会在未来的服务包更新过程中支持通道184~196?

    感谢您的观看。

    此致、

    卢克