This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:通过 BLE 实现的 Wi-Fi 配置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-CC33-BBB-ADAPT, BP-CC3301, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1302933/bp-cc3301-wi-fi-provisioning-over-ble

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件: BP-CC33-BBB-ADAPTCC3301

我们正在 BeagleBone Black (采用 BP-CC33-BBB-ADAPT)上测试 BP-CC3301。
Wi-Fi 器件正常、但我们陷入了 BLE 配置的困境。

/usr/share/cc33xx/wifible_provisioning_demo/cc33xx_ble_enable.sh 的控制台输出似乎正常(ble.log)。
WIFI_BLE_APP 看起来也可以正常(ble_scan.png)。
但该应用程序从未成功提交数据。
当我点击 Submit 时、状态栏会显示 BLE 设备已断开连接! (CC3301_connect.png)
并且 BBB 的控制台不再显示任何消息。

如果您要查看引导日志、我还附加了 boot.log。


e2e.ti.com/.../ble.loge2e.ti.com/.../6242.boot.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 从日志中、我看到 ble_enable.sh 似乎工作正常。 您是否打开了另一终端并调用配置脚本?

    步骤9.

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但 问题不在这里。

    cc33xx_ble_start_provisioning.sh 正在等待 cred.txt、
    这源于:btgatt-server -i hci0 -s low -t public -r -v > cred.txt

    问题是该应用程序从未成功连接,永远无法发送数据。
    该应用程序卡在"正在连接到设备..."、并断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 员工:

    此主题是否有任何更新??

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该问题可以复制、似乎是由设备的安全级别引起的。 在下一个版本中应修复此问题、该版本将在年底之前发布。

    谢谢。

    罗格利奥