This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:用于永久禁用5GHz 通道的参数配置

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1300943/wl1807mod-parameter-configuration-for-permanently-disabling-5ghz-channel

器件型号:WL1807MOD

您好!

我们仅使用2.4GHz 频段、仅使用一根连接到 IC 上 RF_ANT1端口的芯片天线(双频段;脉冲 W3006)。 但是、我们还在5GHz Wi-Fi 频带上检测到了信号强度不错的 Wifi 流量、因此 IC 内部的 RF 开关似乎有时设置为接收 IC 内从 RF_ANT1端口到5GHz 通道的流量。

我们不希望这样做、因为它会在主应用 FW 中导致不稳定/出现"上行"错误、并且我们不打算在最终产品中使用5GHz Wifi 频带。

现在、我们怀疑恢复期间芯片的 TExaS 固件/驱动程序中存在某种可能导致自动重新配置的错误。

因此、首先、我们想知道这是否足以通过以下语句在配置中指示我们仅使用一根天线:

wl18xx.phy.number_of_assembled_ant5 = 0x00

或者,是否需要进行其他配置以确保5GHz 通道始终处于禁用状态?

此致

容尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronny、  

    在 config 语句中您是正确的。 这应该是关闭5GHz 所需的参数。 请回忆一下、要将 wl18xx-conf.bin 重新配置为 wlconf 工具的输出:  

    美元  ./wlconf -i $binary_name -o $binary_name -s wl18xx.phy.number_of_assembled_ant5=$number_5G_antenna