请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650EM-5DE-RD 主题中讨论的其他部件: CC2650MODA, LAUNCXL-CC2650, Z-STACK
CC2650EM-5xD RD模块是否与 SmartRF05EB兼容? 看起来CC2650DK随附SmartFR06EB,但由于我们已经有两个'05主板,我想知道我们是否可以订购 CC2650EM-5DE-RD模块。
总体目标是为创建ZNp+ZAP设备提供开发环境。 将有一个电池供电的端点和一个电源供电的协调器。 实际使用的器件将是CC2650MODA模块 (在协调端有一个小型Cortex-M3)和CC2650MODA模块(在端点端有一个Cortex-M7)。
如果此评估板集能够对CC2650MODA模块进行编程,则CC2650MODA-EXP432P401R可能是一种替代方案。