请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2531 我们发现了一个GPIO设置为边缘中断模式,当GPIO输入电压从3.3V更改为0.58V时,将触发中断。 如果这是问题? 或者边缘检测机制与GPIO电平检测无关?
TI DOC中的以下捕获信息:
7.4 通用I/O中断
配置为输入的通用I/O引脚可用于生成中断。 中断可以是
配置为在外部信号的上升或下降边缘触发。
表示因水平源或边缘而产生的单次激发
成形。 缺少此值的中断将被视为级别触发(适用于端口P0,P1和P2)。 。
开关盒以默认状态显示,或指示上升边缘或下降边缘检测
是,在什么情况下生成中断。
可在用户指南(SWRU191)中找到。 还可以在数据表(SWRS086)中找到作为IO输入参数的说明:
参数测试条件最小典型值最大单位
逻辑-0输入电压0.5 V