请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650 在“线程”中讨论的其他部件:ADS1220,Z 型堆栈
您好,
我有一个问题,比如暂停帖子: Syama Sasikumar ,从 2016年2月17日上午5:49开始。
这是CC2650的SPI问题:我想在SPI cc2650上连接ADS1220 das。
我使用板SPI.c驱动程序,但时钟引脚上没有信号。
在SPI_OPEN API中,时钟引脚编号作为参数传递。 我已将时钟引脚编号作为参数传递给函数。
有人知道这个问题吗?
请提前准备好。
皮埃尔