This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:Z-stack CC2530链槽ID扩展链ID

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/657378/cc2530-z-stack-cc2530-pan-id-extended-pan-id

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:Z-stack

如何为我的网络(包括协调器路由器和终端设备)设置扩展Pan ID???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能为设备设置扩展PANID,协调器通常使用其MAC地址作为PANID。 您为什么需要更改它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了确保网络的安全,是否有其他方法可以确保网络安全?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    扩展PANID与安全性无关。 Z-Stack已根据Zigbee规范提供安全性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是最佳安全方法??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想说,使用专有TC链路密钥和随机网络可能是最好的,但这会使您的设备无法与使用标准TC链路密钥的其他第三方设备一起使用。