This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538高频发射测试

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/663044/cc2538-cc2538-high-frequency-emission-test

部件号:CC2538

尊敬的Alex:

我们正在使用每个测试固件的cc2538进行高频发射测试。 CC2538处于2475MHz Rx模式。 测试失败,如所附文档中所示。 令人惊讶的是,没有基频2475 MHz,而存在第二个谐波4950 MHz。 请作出评论。 此外,请告诉我们3222.659375MHz 和3256.000000MHz音调来自何处

e2e.ti.com/.../1712.0501万HKG_2D00_001-socket-outlet-_2D00_-zigbee-Rx-above-1G.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这可能是低泄漏。

    我们在EM板上没有发现此问题?

    您是否遵循了原理图和PCB布局中的参考设计?

    如果您不遵循我们的参考设计,则可能会发生这种情况。

    如果您需要,您可以在Gerbers中以PDF格式发布示意图,并以PCB布局格式发布,以供我们审核。

    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的示意图和gerbere2e.ti.com/.../BUI_2D00_0058_2D00_EC_2D00_A-Front-PCB-Schematics.PDFe2e.ti.com/.../Gerber-Files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,我正在查看您的文件。 我会在今天把这项检讨送交政府协调委员会。

    我在您的配置文件中看不到您的电子邮件ID。 请使用您的电子邮件ID更新您的个人资料,以便我将审核直接发送到您的电子邮件。

    或者,如果您不介意,可以在此处发布您的电子邮件ID。 选择由您决定。

    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件: pylin@grpdfond.com

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    好的,我已将评论发送到您的电子邮件。

    谢谢!

    下午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题通过您的解决方案解决。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于天线匹配,应包括谐波滤波器还是不包括? 这意味着50欧姆 天线在A或B中匹配(请参阅随附文件)

    e2e.ti.com/.../CC2538AntennaMatching.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于天线匹配,应包括谐波滤波器还是不包括? 这意味着50欧姆天线在A或B中匹配(请参阅随附文件)

    e2e.ti.com/.../7610.CC2538AntennaMatching.docx</s>2538

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于天线匹配,您可以使用L3和C42。 点B。无需包括谐波滤波器

    谢谢!

    下午