This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:配置报告

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/662610/cc2530-configure-reporting

部件号:CC2530

您好,

我已为我的设备设置了电源配置群集的电池掩码属性,并且允许它成为可报告属性。 但是,当协调员将其配置为报告时,我不知道如何对可执行报告的功能进行编程。 我的协调员发送有关将其配置为执行 报告的消息。 现在,我的设备没有报告任何内容。 我知道,当协调人为SampleLight中的开/关属性配置报告时,该属性能够每10分钟报告一次当前开/关状态。 那么,当协调员将我的程序配置为执行报告时,如何对其进行编码以报告电池掩码属性?

我尝试实现的情景:

1.协调员配置电池掩码属性的报告,告诉报告的最小和最大时间

2.设备配置为报告,并在最小和最大报告时间内每X分钟报告一次电池掩码属性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我记错了,BDB报告应该注意这一点以供应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么这对我不起作用? 下面的日志显示了我的协调员为开/关和电池掩码属性配置报告,这两个属性都成功返回。 但是,10分钟后,只有开/关报告,而不是蓄电池罩。 如何解决此问题?

    e2e.ti.com/.../3073.logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的嗅探器日志中,我看到您成功地将GW配置报告发送到设备。 如果您的设备正确绑定了报告目标,则应执行报告。 您是否执行警报群集绑定,因为我在您的嗅探器日志中看不到它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.日志中的第二个绑定请求/响应是否显示警报群集绑定? 如果不是,它会显示什么?
    2.群集的报告时间是由协调员配置还是由设备设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的,我现在看到了。
    2.由协调员配置。
    我看到最大报告间隔设置为2.16万。 我建议您将其设置为60以查看它是否在60秒内发送报告。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,报警不报告的问题可能是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我回复时,您将最大报告间隔设置为2.16万,这样它可能会在2.16万秒后报告。 我建议您将最大报告间隔设置为60,以检查您在60秒后是否可以看到报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我对一般的报告有几个问题。 如果您能帮助我,我将不胜感激。 谢谢。

    1.当需要报告此电池警报时,代码会通过SampleLight中的哪个功能?
    2.当代码被配置为由协调员报告时,代码还通过哪项功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不能准确跟踪它所经历的功能,但您可以研究bdb_reporting以了解详细信息。