This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:我是否可以在CC250或CC2630上使用HA项目,其功能与mesh相同??

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, CC2650, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/662042/cc2650-can-i-use-the-ha-project-on-cc250-or-cc2630-function-as-mesh

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件:CC2630Z-stack

您好,TI

我可以在CC250或CC2630上使用HA项目吗?

功能类似于网格??

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack Home 1.2 .2a支持CC2650和CC2630,但闪存大小不足以使SOC模式运行协调器和路由器。 我建议您使用具有更多闪存的CC2652。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI网站cc2652状态即将推出。
    因此,仅CC2650或CC2630功能是Home 1.2 .2a?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它已经在那里了。 有关 软件,请参阅www.ti.com/.../LAUNCHXL-CC26X2R1for HW和www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC26X2-SDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,YK

    Wi-FiRegisteredBluetoothRegistered低能耗,低于1 GHz,线程,ZigBee, 802.15 4.

    6类型RF??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC26x2不支持WiFi和低于1 GHz的主频。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,YK

    TI说这是早期评估
    我想要官方版本…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我强烈建议您使用CC26x2而不是CC26x0。 如果不能,我建议您现在使用CC253x。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,YK

    我知道

    26xx似乎出现了一些问题。

    但我想要稳定性项目。

    我会先集中讨论2538。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好主意。