This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:CC2530链路状态(一次不发送15秒)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2591, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/661306/compiler-cc2530-link-status-without-send-15s-a-time

主题中讨论的其他部件:Z-stackCC2591CC2530

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好  

PAN在协调员的领导下添加20台路由器设备。

但我发现许多路由器在几分钟内不会发送链路状态或一次发送不发送15秒。心跳数据包也不发送一次约4分钟。

它还会影响手机中的其他应用程序,并将设备显示为离线。

所以我想 知道是哪一个问题导致路由器不发送数据,但几分钟后它会再次发送。

有人可以帮助和触摸我,可以测试原因以及如何确定。

谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../211.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    哪些器件是TI器件? 从日志中,我只能确定0x340C和0x3817是TI器件。 0x3817是Zed,因此它不会发送链接状态消息。 0x340C会定期发送15秒链路状态消息,直到数据包#107,然后嗅探器似乎停止捕获其数据包。 您可以看到,它仍可能在107号数据包和312号数据包之间发送链路状态消息,因为这两个数据包之间的Nwk序列号增加了25倍,这可能意味着在此时间范围内发送了24条链路状态消息和1条其它Nwk层消息。 (24 * 15秒= 6分钟,从107号数据包到312号数据包经过的时间为6:01.93)

    这些设备距离有多远? 嗅探器位于何处? 我会检查这些设备的信号完整性,很可能至少对于0x340C,软件会发出链路状态消息,但由于输出信号强度,它们会通过无线方式丢失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请指定要测试的Z-Stack版本和示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JasonB:

    协调员使用CC2530+CC2591;2591;

    其它路由器使用CC2530;

    这些设备距离 我通过嗅探器捕获日志的地方不超过3米。

    我不知道哪个季节会导致一些数据包丢失,只能捕获日志,我无法从中找到内容。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈先生,您好!
    我使用Z-stack 2.5 .1.a,我没有对它进行测试。此问题发生在构建的环境中。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack 2.5 .1a已过时,我建议您使用最新的Z-Stack 3.0 .1再次测试。