This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:要使用哪个Zigbee堆栈?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2650, CC2630, CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/591471/cc2630-which-zigbee-stack-to-use

部件号:CC2630
主题中讨论的其他部件:CC2530CC2650CC2538Z-stack

尊敬的各位先生:

我正在为我们的新项目寻找Zigbee Light Link解决方案。 我从CC2530开始,但发现我们可能需要一个更强大的部件。 我目前最喜欢的是CC2630或CC2650。

但是:什么堆栈支持此芯片? 我已经下载了Z-Stack 3.0 0 (25'235'091字节),但只找到了CC2538的参考。

在www.ti.com/product/CC2630/toolssoftware上,只有 一个指向Z-Stack_Lighting_1_0_2.exe的链接(16'256'857字节),但只找到对CC2530的引用。

请将我指向一个链接,该链接提供了一个实际上可以与CC2630/50配合使用的版本。

此致

F.-通道 Kruegel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC26XX仅支持Zigbee HA配置文件。 您可以从下载支持CC26XX的Z-Stack 1.2 .2a