This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:在外部 NVS 和其他 SPI 外设之间共享 SPI 驱动器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1129460/cc1352p-share-spi-driver-between-external-nvs-and-other-spi-peripherals

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

我正在寻找有关如何使用单个 SPI 驱动器/引脚以及多个 ChipSelect 的示例/文档、其中一个是用于 OTA 更新的外部串行闪存、另一个用于 LCD 控制 器和多个温度传感器。  是否可以使用 SysConfig 工具配置此功能?