我想问论坛上的任何人是否直接在 CC1352上实施 MQTT? 我想在 LPSTK-CC1352R 上实现 MQTT
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想问论坛上的任何人是否直接在 CC1352上实施 MQTT? 我想在 LPSTK-CC1352R 上实现 MQTT
看起来像 GitHub - openthread/ot-RTOS:OpenThread RTOS、是 OpenThread、LwIP 和 FreeRTOS 的集成。 支持 MQTT、但我 在 TI-RTOS 中看不到该协议。 在 TI-RTOS 中、我看到的是 CoAP、但 它从云端变得更加复杂、需要我们希望避免使用 CoAP 代理。 我将获得相应的意见、以确认我没有错过任何内容。
您好、Michal、
正确,我们目前不提供 Thread 的 MQTT 示例(我们确实为黄议员建议的 CC32xx 提供了 MQTT 示例,例如 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AMQANzXVqhZLcPlyMGtb-w__fc2e6sr__LATEST)。
MQTT 需要 TCP 堆栈(例如 LWIP)、但尚未集成到 CC13xx/CC26xx tirtos 环境中。
一个潜在路径(几乎等同于移植 ot-RTOS):
谢谢、
Toby
主要原因是 FreeRTOS 具有 MQTT 库、coreMQTT (https://github.com/FreeRTOS)、包含在 FreeRTOS 安装中。
我对这个库没有太多的了解。
因此 、您的路径可能会更容易!
请注意、MQTT 确实需要 TCP。 TCP 的 openthread 实现有一些进展: github.com/.../6411