This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:CC26552用作 UART 无线透明传输

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/971641/cc2652p-cc2652-use-as-a-uart-wireless-transparent-transmission

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:CC2630

您好 TI 团队。

如果我想使用 CC2652芯片 、请使用 UART 无线 透明传输运行 zigbee3.0?

有一个要开始构建的示例?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、userjiabo、

    您可能是指 ZNP 项目中包含的网络处理器接口(NPI)、该项目使用 监视和测试(MT) API。  其他应用示例使用通用用户界面(CUI)通过终端显示器件信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    好的、我检查了它的详细信息。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考  、先使用 Ztool 对此进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen

    还可以! 我将对其进行测试。  

    顺便说一下、您知道 CC2630这个芯片吗?

    有一些 数据需要参考?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道 CC2630。 CC2630还限制了 RAM/闪存、不建议用于新的 Zigbee 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen

    一些 CC2630芯片信息发布。

    刚刚找到了这个。

    (5)[已解决] CC2630:ZigBee 堆栈选择? - Zigbee 和 Thread 论坛- Zigbee 和 Thread - TI E2E 支持论坛   

    谢谢!