This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:VCC 定期断电

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/986900/cc2520-vcc-periodically-powers-down

器件型号:CC2520

尊敬的团队:

客户使用 CC2520应用的典型电路。 他不能提供董事会的奇才。

1 CC2520用于制作无线温度测量模块。 温度测量已使用多年、未发现不良 CC2520芯片导致的故障;

2 最近 、他的公司生产和测试的温度测量模块在客户现场进行测试时异常。 故障温度测量模块被退回 给他的公司进行检查、最终判定 CC2520芯片损坏。  

更换模块上的"良好"CC2520芯片、它可以正常工作。 将移除的"坏"CC2520放回模块、但无法正常工作。 排除了误焊接的可能性。 这种现象有4个不良模块;

缺陷率---- 0.2%

3.  

4.  

请帮助分析造成损坏的原因。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    当您在故障器件上运行未修改的 SimpleLink SDK 代码时、是否仍会发生关断? 还是仅在他们运行公司的代码时发生。

    最棒的

    不需要