Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
在 CC2652的示例中、我们可以向 NVID 0x0003写入0x3、以便在下次复位时擦除 NV。
但是、如果我不想重置系统、我是否可以使用 API 来删除 network.information?
BR、
水阳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shuyang、
写入 NV 的这些启动值最终会导致 NLME_SetDefaultNV 和 ZDSecMgrClearNVKeyValues。 NV 值会随时保存并用于复位条件。 但是、这不会改变当前运行的器件的行为。 这将要求用户在移除 MAC PIB 之前停止 Z-stack 和无线电操作、而不为其提供 API。 您具体想要实现什么目标? 这 是一个半相关的 E2E 主题。
此致、
Ryan
您好、Shuyang、
对于 RA == true 的情况,您可以参考 ZDRApp_LeaveReset API,以了解如何配置设备状态和重置状态机, 并进行更改,使节点不会尝试重新加入以前的网络。 这将与 zgItemInit 一起使用、以将 NV 项目初始化为默认设置。 如果操作正确,节点可以删除所有以前的状态和网络信息,以便启动新的联接。 由于该解决方案不是典型的 Z-Stack 操作模式、因此需要进一步测试。
此致、
Ryan