Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
大家好、大家好、在这里、Francisco、我一直在寻找有关将 CC2530用作 ZNP 的示例、但除了德州文档之外、我还没有找到任何方法来了解如何通过 UART 与另一个微控制器通信 CC2530。
有人有什么可以使用的东西吗?
大家好
弗朗西斯科
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否尝试使用 ZTool 来测试 ZNP、您可以参考 sunmaysky.blogspot.com/.../use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html
尊敬的 Yikai,我很困惑,在 sunmaysky 博客上,我看不到关于连接的任何信息,我尝试将 P0.2和 P0.3作为 UART 引脚,除了 P1.6和 P1.7,但我看到这些引脚上没有任何响应,是否有 ztool 连接和使用手册? 加载 CC2530ZNP-WI-SBL.HEX 程序、该程序使用下面剩余的选项进行编译。
BDB_Finding_Binding_Capability = 0
TC_LINKKEY_JOIN
HAL_UART_DMA_RX_MAX = 128
MAXMEMHEAP = 2765
NWK_MAX_DEVICE_LIST = 10.
ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX = 30
disable_GREENPOWER_basic_proxy
省电
Feature_system_stats
MT_GP_CB_FUNC
ASSERT_RESET
假_CRC_Shdw
大家好
弗朗西斯科
您好、Francisco、
请参阅 Z-Stack 3.0.2\Documents\API 中的 Z-Stack ZNP 接口规范、并将 Z-Tool ->工具->设置->串行器件-> COM 端口更改为115200波特和 RTS/CTS 握手。 请注意、SBL 编译将在强制应用程序代码运行之前等待1分钟。 Z-Stack 3.0.2\Documents\CC2530中用于 CC2530的串行引导加载程序提供了有关此操作的更多信息。
正确、zigbee2mgqtt 不适用于终端器件用例。
此致、
Ryan
尊敬的 Ryan、我使用以下编译器选项编译了该项目:
BDB_Finding_Binding_Capability = 0
TC_LINKKEY_JOIN
HAL_UART_DMA_RX_MAX = 128
MAXMEMHEAP = 2765
NWK_MAX_DEVICE_LIST = 10.
ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX = 30
disable_GREENPOWER_basic_proxy
省电
Feature_system_stats
MT_GP_CB_FUNC
ASSERT_RESET
假_CRC_Shdw
同时停用注释以下行的流量控制
uartConfig.FlowControl = false;在 ZNP_APP.c 中
我使用以下连接:
CC2530 FTDI
TX P0.3 -> RX
RX P0.2 -> TX
GND -> GND
当我连接到串行终端时、即使不使用 ZTool、也不会发生任何情况。
我使用的模块为:
http://www.gban.cn/en/product_show.asp?id=37
此致
弗朗西斯科
尊敬的 Yikai、我成功地通过 ZTool 查看了该器件、但当我要将该器件设置为终端器件时、看起来如下所示:
09:50:09.63 COM4 SYS_OSAL_NV_WRITE (0x2109)
ID:0x0088
偏移量:0x00
Len:0x01
值:。 (0x02)
09:50:09.65 COM4 SYS_OSAL_NV_WRITE_SRSP (0x6109)
状态:成功(0x0)
09:50:48.95 COM4 APP_CNF_BDB_SET_CHANNEL (0x2F08)
isPrimary:true (0x1)
通道:Chnl_0x00002000 (0x2000)
09:50:48.97 COM4 APP_CNF_BDB_SET_CHANGE_SRSP (0x6F08)
状态:成功(0x0)
09:51:06.24 COM4 APP_CNF_BDB_SET_CHANNEL (0x2F08)
isPrimary:false (0x0)
通道:无(0x0)
09:51:06.25 COM4 APP_CNF_BDB_SET_CHANGE_SRSP (0x6F08)
状态:成功(0x0)
09:51:17.5 COM4 UTIL_GET_DEVICE_INFO (0x2700)
09:51:17.51COM4 UTIL_GET_DEVICE_INFO_RESPONSE (0x6700)
状态:成功(0x0)
IEEEAddr:0x00124B0001454757
短地址:0xFFFE
DeviceType:协调器、路由器、END_DEVICE (0x7)
DeviceState:DEV_HOLD (0x0)
NumAssocDevices:0x00
AssocDevicesList
我正在为协调人和节点使用不同的 ID
协调器 ID 0x87
路由器 ID 0x87
大家好
弗朗西斯科
请尝试参阅 sunmaysky.blogspot.com/.../use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html
我正在按照此博客中的步骤操作,是否存在 OSC32K_crystal_installed 问题?我看到以下文章:
e2e.ti.com/.../compiler-cc2530-z-stack-working-with-z-tool
如果是的话,我应该在哪里界定这一问题,这与我的问题类似
OSC32K_crystal_installed = false。
我将其放入预编译器选项中、但会抛出错误。
大家好
弗朗西斯科
这是路由器日志:
开始时间:2021年4月15日12:11:34
12:12:20.47 COM4 SYS_OSAL_NV_WRITE (0x2109)
ID:0x0087
偏移量:0x00
Len:0x01
值:。 (0x01)
12:12:20.5 COM4 SYS_OSAL_NV_WRITE_SRSP (0x6109)
状态:成功(0x0)
12:12:51.94 COM4 APP_CNF_BDB_SET_CHANNEL (0x2F08)
isPrimary:true (0x1)
通道:Chnl_0x00002000 (0x2000)
12:12:51.95 COM4 APP_CNF_BDB_SET_CHANGE_SRSP (0x6F08)
状态:成功(0x0)
12:13:02.92 COM4 APP_CNF_BDB_SET_CHANNEL (0x2F08)
isPrimary:false (0x0)
通道:无(0x0)
12:13:02.94 COM4 APP_CNF_BDB_SET_CHANGE_SRSP (0x6F08)
状态:成功(0x0)
12:13:25.8 COM4 APP_CNF_BDB_START_TUSING (0x2F05)
佣金模式:(0x02)网络转向(0x2)
12:13:27.07 COM4 APP_CNF_BDB_START_TUSCIING_SRSP (0x6F05)
状态:成功(0x0)
12:13:27.09 COM4 ZDO_State_change_IND (0x45C0)
状态:INVALID_PARAMETER (0x2)
12:13:27.09 COM4 APP_CNF_BDB_TUSCIATION_NOCIATION (0x4F80)
状态:1 (0x1)
调试模式:0x01 (网络转向)(0x1)
调试模式:0x02 (网络转向)(0x2)
12:13:27.39 COM4 APP_CNF_BDB_TUSCIATION_NOCIATION (0x4F80)
状态:0x02 (无网络)(0x2)
调试模式:0x01 (网络转向)(0x1)
调试模式:0 (0x0)
12:13:27.39 COM4 ZDO_State_change_IND (0x45C0)
状态:成功(0x0)
12:14:36.3 COM4 UTIL_GET_DEVICE_INFO (0x2700)
12:14:36.33 COM4 UTIL_GET_DEVICE_INFO_RESPONSE (0x6700)
状态:成功(0x0)
IEEEAddr:0x00124B0001454757
短地址:0xFFFE
DeviceType:协调器、路由器、END_DEVICE (0x7)
DeviceState:DEV_HOLD (0x0)为什么附加?googl
NumAssocDevices:0x00
AssocDevicesList
尊敬的 Yikai : DeviceState:DEV_HOLD (0x0) ->为什么会发生这种情况?
CFG1和 CFG1接地。
此致
弗朗西斯科
尊敬的 Yikai,请按照以下示例操作:
sunmaysky.blogspot.com/.../use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html
当我发送命令时(在协调器上):
APP_CNF_BDB_START_TUSING
我得到:
ZDO_Mgmt_permit_join_RSP
ZDP_Suces