This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:连接到飞利浦色调

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/992218/cc2530-connect-to-philips-hue

器件型号:CC2530

大家好、

我的客户正在使用 CC2530和 Philips hue、因此他想知道如何操作

CC2530可以连接到飞利浦网关吗?

可以提供一些建议吗?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    只要飞利浦网关不要求只能连接特定的设备,Zigbee 就具有互操作性,这应该是可能的。  您应该联系飞利浦以获得有关其解决方案的更多信息。  但是、您还需要了解飞利浦网关的 Zigbee 规范版本。  如果是 HA 1.2、则 可以 使用 Z-STACK-ARCHIVE HA 1.2.2a 解决方案或修改 Z-STACK 3.0.2以跳过 TCLK 更新过程(requestNewTrustCenterLinkKey = false)。  如果客户在加入时遇到任何问题、则应使用 监听器器件 进一步调试该问题。

    此致、
    Ryan