主题中讨论的其他器件:CC2652RB、 Z-STACK
您好!
我将 使用 TI 为我的网关项目提供的 Zigbee Linux 网关3.0应用。 在中、网关主机为 IMX8、ZNP 为 CC2652RB。
我已经阅读 了 Z-Stack Linux 网关应用编程接口文档接口文档版本:1.1、找不到任何可实现以下功能的 API
1.形成具有指定通道和 TX 功率的网络
2.加入具有特定信道的现有网络
3.开始扫描网络
4.停止扫描网络
获取器件的 Tx 功率
6.获取绑定表大小
7.se特定绑定索引的 t 绑定表条目- int zigbe_set_binding_entry (int index、zigbe_binding_table_entry *值)
8.删除特定索引的绑定条目
9.清除绑定表的所有条目
10.ZDO 节点 ID 请求
11.ZDO IEEE 地址请求
12.ZDO 休假请求
13.ZDO 节点描述符请求
14.ZDO 电源描述符 requset
15.ZDO 活动端点请求
16.ZDO 匹配描述符请求
17.zdo 结束设备绑定请求
18.ZDO LQI 表请求
19.停止属性报告
20.检查是否报告属性
21.discover 属性
22.read report config
23.基本群集重置为出厂默认设置
24.Identify cluster get remaining time (确定群集获取剩余时间)
请告诉我如何实现上述功能。
谢谢、
Vikas