This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:根据估算的 PAR 测量的功耗

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/963859/cc2530-measured-power-consumption-on-par-with-estimate

器件型号:CC2530

我最近在这个论坛上提出了一些困难的问题。

它认为支持团队很高兴知道它确实会导致实际产品。

恒温阀的精确电流测量值与我们在7月进行的估算值相当。
我们估算了2节 AA 电池2.1年的电池寿命、并根据测量结果得出了2.1年的电池寿命。

一些演员表示、当计划一一并出现时他们就会爱上它、作为一名实际的工程师、当理论与实践相结合时、我就会爱上它。

我们很高兴去做一个预先的系列;-)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。

    PM