Thread 中讨论的其他器件: 闪存编程器、 CC2531、 SMARTRFTM-Studio、 CC2531USB-RD
此问题已输入为 [外部]案例 CS0315166、但我将包括以下描述等:
编号:CS0315166联系人:Claudia Warner 名字:Claudia 姓:Warner 简短描述:Windows 10无法识别 CC-Debugger WIN_64位驱动程序电子邮件:cwarner@itron.com 公司:Itron 公司电话:语言:英语州:open 提供案例详细信息或意见:这是参考 TT CS0301889的。
我订购并收到了 CC 调试器。 我将闪存编程器下载到 Windows 10 64位 PC 上。 安装在下
程序文件(x86)/德州仪器(TI)/SmartRF 工具/
我下载了 win_64bit_x64.zip 文件并将其解压缩、然后将 CC 调试器驱动程序文件移到了下
程序文件(x86)/Texas Instruments/SmartRF Tools/Drivers/Cebal
(因此、下面有 win_32bit_x86和 win_64bit x64文件夹)
然后、我将 CC 调试器连接到笔记本电脑和 CC2531软件狗(插入到笔记本电脑上的另一个 USB 端口)。
在“设备管理器”中,我只能看到“其它设备”文件夹下列出的 CC 调试器和 CC2531 USB 软件狗。 没有 cebal 文件夹。 我尝试重新启动笔记本电脑,但没有帮助。
我出了什么问题? 是否应删除 WIN_32BIT_x86驱动程序?
谢谢、
克劳迪娅·华纳
Itron