This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC 调试器:Windows 10无法识别 CC 调试器 WIN_64位驱动程序

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC-DEBUGGER, CC2531, SMARTRFTM-STUDIO, CC2531USB-RD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/953177/cc-debugger-cc-debugger-win_64bit-drivers-not-recognized-by-windows-10

器件型号:CC 调试器
Thread 中讨论的其他器件: 闪存编程器CC2531SMARTRFTM-StudioCC2531USB-RD

此问题已输入为 [外部]案例 CS0315166、但我将包括以下描述等:

编号:CS0315166联系人:Claudia Warner 名字:Claudia 姓:Warner 简短描述:Windows 10无法识别 CC-Debugger WIN_64位驱动程序电子邮件:cwarner@itron.com 公司:Itron 公司电话:语言:英语州:open 提供案例详细信息或意见:这是参考 TT CS0301889的。

我订购并收到了 CC 调试器。 我将闪存编程器下载到 Windows 10 64位 PC 上。 安装在下
程序文件(x86)/德州仪器(TI)/SmartRF 工具/

我下载了 win_64bit_x64.zip 文件并将其解压缩、然后将 CC 调试器驱动程序文件移到了下
程序文件(x86)/Texas Instruments/SmartRF Tools/Drivers/Cebal
(因此、下面有 win_32bit_x86和 win_64bit x64文件夹)

然后、我将 CC 调试器连接到笔记本电脑和 CC2531软件狗(插入到笔记本电脑上的另一个 USB 端口)。

在“设备管理器”中,我只能看到“其它设备”文件夹下列出的 CC 调试器和 CC2531 USB 软件狗。 没有 cebal 文件夹。 我尝试重新启动笔记本电脑,但没有帮助。

我出了什么问题? 是否应删除 WIN_32BIT_x86驱动程序?

谢谢、
克劳迪娅·华纳
Itron