This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:芯片不接收/发送信号。 -3dBm 恒定信号输入。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/944680/cc2530-chip-does-not-receive-send-signals--3dbm-constant-signal-input

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2531

大家好、

我使用 CC2530、Johanson Technology 2450BM15A0002E 作为波特构建电路、并连接了所有必要的组件(请参阅下面的内容)。

原理图:

 

-         C16、C17 = 27pF
         C18 = 220pF
-         C19-C23 = 100nF
-         C24、C25 = 1uF
         - C26 = 1pF
-         R18 = 56k Ω
-         R19 = 0 Ω

 

PCB:

 

(我拍照后、C20已正确重新焊接)

通过调试器连接芯片现在可以正常工作、但无法接收或发送 Zigbee 软件包。 作为参考、我还尝试了 CC2531-USB 记忆棒、工作正常。

CC2530的“连续 RX"-RSSI-graph"连接到 TI SmartRF Studio 7,它始终位于环形交叉路口-3dBm,CCA 和 LOCK_STATUS 指示灯都始终熄灭。 CC2531在未接收封装时的功率为-105dBm、并且两个指示灯都亮起。

我的设计基于德州仪器提供的参考设计。 我现在已多次检查设计、但找不到不同的器件/可能导致此问题。 唯一不同的部分是 C26电容、其值为1pF、而不是0.5pF。 但是、在波特率的数据表中、不需要分块电容器。 因此、我移除了 C26电容、但没有差异。

我是否错过了组件、还是布局错误?

 

谢谢、
电表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将 C16和 C17连接到晶体的错误端口(GND 焊盘)或晶体连接 到芯片的 错误端口(GND 焊盘)似乎是错误的。 您的晶体可能不会振荡。 请检查晶体连接、并 测试 晶体振荡器。

    此外、请使用助焊剂清除电路板。 您似乎是手动焊接的。 确保无干焊点。

    谢谢、

    PM