请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-CC2652RB 主题中讨论的其他部件:CC2530、 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
您好! 我对 ZigBee 产品的 CC2652有两个问题。首先、我如何开始 CC2652的设计?我使用 ZigBee2.0的 z-tacket protcol 进行了有关 CC2530的大学毕业设计。 现在、我不知道如何通过 ZigBee3.0快速开始 CC2652设计、而是在研究媒体上。 其次、为什么 ZigBee&Thread 而不是 WiFi&Thread? ZigBee&Thread 的关系是什么?