This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:Z-stack 1.2.2终端器件代码。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/942276/cc2530-z-stack-1-2-2-end-device-code

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

我将 z-stack 1.2.2与 CC530搭配使用、

但没有任何终端设备代码。 任何人都可以共享适用于 z-stack 1.2.2的终端器件的通用应用。

注:-带电源睡眠功能的终端设备代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    jignesh 您好!

    应用示例位于 C:\Texas Instruments\Z-Stack Home 1.2.2a.44539\Projects\ZStack\HomeAutomation 中。  将工程导入到 IAR EW8051 v9.10后、可以选择 EndDevice 构建配置。  尽管 Z-Stack HA 1.2.2a 版本不包含诸如 Z-Stack Mesh 或3.0.2之类的 GenericApp 示例、但此项目类型仅是缺少 ZCL 功能、因此您可以使用其他堆栈版本作为指南手动从应用程序中删除此功能。

    此致、
    Ryan