主题中讨论的其他器件: CC2530、 CC1352R、 CC2652R、 Z-stack、 LAUNCHXL-CC26X2R1、 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK、 LAUNCHXL-CC1352P
您好!
我想在一个将向集线器中心传输数据的应用中使用上述 ZigBee 器件。
请回答以下 两个问题:
1、CC2538的接收器是什么?
2.可以将同一器件用作接收器吗?
谢谢、
Raymond Koosha
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想在一个将向集线器中心传输数据的应用中使用上述 ZigBee 器件。
请回答以下 两个问题:
1、CC2538的接收器是什么?
2.可以将同一器件用作接收器吗?
谢谢、
Raymond Koosha
您好 Raymond、
我建议您从 SMARTRF06DK 和 Z-Stack 3.0.2温度传感器示例开始。 CC2538可用作休眠 ZED 或 ZR、但能够以任一器件角色发送或接收数据。 还有 CC2538基础固件: https://www.ti.com/tool/CC2538-SW
对于最新的 Z-Stack 更新和功能、我还强烈建议使用 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 的 LAUNCHXL-CC26X2R1或 LAUNCHXL-CC1352P (-2)。 正如黄金所提到的、所有这些解决方案都是符合 Zigbee Alliance 标准的平台、因此可与其他 Zigbee 解决方案进行互操作。
此致、
Ryan