Other Parts Discussed in Thread: CC2652R
您好!
我目前将 CC2652R 用于其中一个 OpenThread 应用、作为休眠终端设备。 我目前正在探索同步器件时间的选项、并发现 Open Thread 确实有一个 API 可用于在节点之间同步时间。 使用此信息、我对 SDK 库执行了以下操作:
1.将 "OPENTHREAD_CONFIG_ENABLE_TIME_SYNC"宏配置为"1"以启用该功能
2.当我使用 network_time.h 中的"otNetworkTimeGet"函数时、OpenThread MTD 库无法编译
修复了此函数的编译问题、现在我一直无法找到"time.c"文件。 由于这个原因、编译失败、这是因为它无法找到 在"time.h"文件下声明的函数"otPlatformTimeGet"。
问题如下:
TI OpenThread SDK 是否支持此功能? 如果是、我可以在哪里找到我要查找的文件? 或有关此内容的任何详细信息将很有帮助...
谢谢、
Sanket