This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:从 SmartRF Studio 保存连续 RX 图的方法

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/906420/cc2538dk-way-to-save-the-continuous-rx-plot-from-smartrf-studio

器件型号:CC2538DK
主题中讨论的其他器件:CC2538

大家好、

我代表我们的客户发布此帖子。

我们的客户想知道是否 有办法从 SmartRF Studio 保存连续 RX 图?
如果无法保存该图、是否有方法只以非图形形式保存 RSSI 数据? 比如以另一种方式保存数据包或 RSSI 值?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johabthan、

    我不确定您是否可以保存该图、但我可以检查并返回给您。  

    要将接收到的数据保存到文件(txt)中、您需要先打开一个 txt 文件以将数据转储到。 这可以通过按下"Dump data file:"(转储数据文件:)窗口左侧的按钮来完成(请参见下面的屏幕截图)。 选择文件名并 在出现的对话框中按"打开"。 现在、一旦对讲机完成 RX、所有接收到的数据都将转储到该文件中。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的响应和支持。

    如果客户的主要问题是可能的、请告诉我。
    此外、我已经分享了您在这个主题中告诉我的一些信息。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alexis!

    我一直在使用它,它很有用--谢谢你! 但是、这两个器件都需要通过 SmartRF 软件连接到 PC 才能正常工作。 是否有办法将数据包或 RSSI 值保存或获取到一个或两个 CC2538器件都是无线的文本文件中? 我需要它们是无线的才能进行测试。

    谢谢!

    -Tessa