您好!
TI CC2530基于 Z-Stack ZNP、根据认证需求、我们必须根据需要设置 TX 功率。
目前、我们使用了 ZMacSetTransmitPower 函数来设置所需的 TX 功率。
代码片段如下所示:
静态空 npInit (空)
{
…
ZMacSetTransmitPower (TX_PWR_PLUS_19);
}
是否可以通过不同的区域代码或通道设置 Tx 功率?
电源表
|
国家/地区 |
2405MHz |
2410MHz~2475MHz |
2480MHz |
和功能 |
|
日文 |
11. |
11. |
11. |
dBm |
|
CE |
X |
10. |
10. |
dBm |
|
FCC |
18 |
18 |
X |
dBm |
欢迎提出任何建议、
谢谢、
James