This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZigBee 网络参数备份

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/901986/cc2530-zigbee-network-parameters-backup

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

我有 CC2530协调器组成的网络。 为了进行备份、我想备份网络参数、如果此协调器死了、我将用相同的固件刷写另一个、并恢复网络参数。

哪个 NV 参数(PAN、Channel、Extended PAN、...) 我需要备份才能实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zarko、

    我已将您的问题转交给相应的专家。 他们很快就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参考  。 要克隆 Z-Stack 3.0.x 的 ZC、您仍然需要克隆 ZCD_NV_BDBNODEISONANETWORK 和 ZCD_NV_NWK_SEC_materie_table_start

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zarko、

    除了由 YK 提供的信息外,以下是所需的网络属性及其项目 ID:

    ZCD_NV_PANID:0x0083
    ZCD_NV_EXTADDR:0x0001
    ZCD_NV_DEPAND_ID:0x002D
    ZCD_NV_BDBNODEISONANETWORK:0x0055
    ZCD_NV_NIB:0x0021
    ZCD_NV_NWK_ACTIVE_KEY_INFO:0x003A
    ZCD_NV_NWK_ALTERN_KEY_INFO:0x003B
    ZCD_NV_EX_NWK_SEC_materie_table:0x0007
    ZCD_NV_EX_TCLK_TABLE:0x0004
    ZCD_NV_EX_TCLK_IC_TABLE:0x0005
    ZCD_NV_Group_table:0x0042

    项目 ID 可在 Stack/Sys/zcomdef.h 中找到  

    为了正确读取表、您需要在项目中包含 FITY_NVEXID 预定义符号。

    存在一个已知问题(ZigBee-698: http://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/docs/zigbee/release_notes_zigbee_4_10_00.html)、即包含 feature_NVEXID 会导致编译错误。 这将在下一个 SDK 版本中得到更正。 在此之前、您可以添加以下代码以消除编译器错误:

    在'nvintf.h'中的 nvintf_nvfuncts_t 结构内添加以下内容:

    //! 编写扩展项函数
    NVINTF_writeItemEx writeItemEx;

    在 nvocmp.c 中、将以下函数声明添加到'nv API 函数类型'部分:

    静态 uint8_t  NVOCMP_writeItemExApi (NVINTF_ItemID_t id、uint16_t dataOfs、uint16_t length、void * buf);

    使用 sys_nv_read/sys_nv_update 命令而不是 sys_osal_nv_read 和 sys_osal_nv_write 命令来读取 TCLK 和 NWK 安全表等表。

    对于表/列表、NV 驱动程序使用系统 ID (0x01)、项目 ID (在 zcomdef.h 中找到)和子 ID (从0x0000开始、此值表示表/列表中项目的索引)来正确访问内容。  

    希望这对您有所帮助、如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、

    Marlyn