This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:从引导加载程序启动应用程序的命令?

Guru**** 2555290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/918418/cc2652rb-command-to-start-application-from-bootloader

器件型号:CC2652RB

大家好、

是否有要发送的魔法字节、BL 将启动应用程序。 即使芯片 BL_EN-引脚具有"错误"电平吗?!

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sascha、

    请参阅 串行引导加载程序应用手册。 在图1中、您可以看到进入串行引导加载程序需要特定的序列。 遗憾的是、没有其他可用于进入引导加载程序的神奇命令。  

    谢谢、  
    ELIN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不想进入引导加载程序、我想离开它(不切换重置行)! ;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sascha、

    好的、您能更详细地描述一下您想要做什么以及您计划如何做吗?

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Elin、希望您能度过美好的时光!

    问题可以解决、找到另一个解决方案! )