Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2650, Z-STACK, LAUNCHXL-CC1352R1, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
主题中讨论的其他器件:CC2531、 CC2650、 CC-DEVPACK-DEBUG、 Z-STACK、 LAUNCHXL-CC1352R1、 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
您好!
我在所有这些中都是新的。 我目前正在研究 我的最终等级项目、我正在尝试使用 CC2650 SensorTag 作为 Zigbee en 器件、使用 CC2531 USB 记忆棒作为 Zigbee 协调器。
首先、我尝试通过 iOS 应用进行固件升级以启用 ZigBee、但它不执行任何操作。 我还尝试安装 Z-Stack_Home_1.2.2a 以将示例工程变为 bluid、但无法将任何工程变为 bluid。 我还尝试找到一个十六进制文件来使用 CC-DevPack-Debug 实现它。
我当前的固件版本为1.5、修订版本自2020年3月起。 (BLE)
有人可以帮帮我吗? 我需要在 SensorTag 上启用 ZigBee 来测试信号等。
是否有可以下载十六进制文件的位置? 或者、我可以在器件上的某个位置下载堆栈以进行构建和调试吗?
感谢你的帮助!
此致。
Javier。