This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:TI 范围扩展器发展蓝图

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2640R2F, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/761718/cc2592-ti-range-extender-roadmap

器件型号:CC2592
主题中讨论的其他器件: CC2640R2FCC1352P

尊敬的 TI 专家:

除了 CC2592、TI 是否还有任何新的发展蓝图?

我们的客户正在寻找 TI 的新 PA+LNA。

它们目前正在使用 CC2640R2F。

请提供建议。

谢谢、

BR、  

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您可以建议客户使用 CC1352P、该器件在内部集成了 PA/LNA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我、

    YK 是正确的、我们目前的外部 PA/LNA 器件没有路线图、我们决定将 PA 集成到去年推出的新一代器件的"P"版本中。 具体而言、CC1352P 内置2.4GHz PA。

    此致、
    /TA