This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:终端设备(Zigbee) CC2530在找不到路由器时连续发送请求

Guru**** 2567975 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/790732/cc2530-end-device-zigbee-cc2530-send-continuously-request-if-not-find-router

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好!

         我想为我的应用实施基于电池的 ZigBee (CC2530)模块。我的问题是、我 的终端设备 CC2530如果找不到任何路由器并且无法进入睡眠模式、则会持续发送请求。因此、 我的电池消耗很有争议、电池寿命会缩短。使用 ZStack 1.0时、请提供相应的解决方案。

我的下一个问题是 ZStack 3.0与 ZStack 1.0兼容...提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hitesh、

    这在 ZDRApp.c 和相应的定义中处理、请参阅以下主题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/513590/ 
    e2e.ti.com/.../580604
    e2e.ti.com/.../642658

    我建议也评估 Z-Stack 3.0、因为它可以改善多个现有错误并处理孤立状态。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 Z-Stack 1.0意味着 Z-Stack MESH 1.0.0、您可以参阅 Z-Stack Home 1.2.2a 中的 ZDUP.c 如何在终端设备与其父节点失去连接时实现回退。 默认设置下、Z-Stack 3.0.0与 Z-Stack MESH 1.0.0不兼容。 您需要在 Z-Stack 网状网络上启用 TC_LINK_KEY 安全性、并修改配置文件/集群支持、以使 Z-Stack 1.0.0与 Z-Stack 3.0.0兼容