This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:路由器和 ZNP 协调器绑定

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/799460/cc2530-router-and-znp-coordinator-binding

器件型号:CC2530

您好!

我正在使用 zstack3.0.2。

ZNP 协调器+路由器。

设备在此阶段能够通信,但 ZNP 协调器未接收到来自路由器的报告。  我想这种绑定没有发生。

我已使用绑定和查找选项调试路由器。

两个器件之间的绑定有哪些要求。该 过程是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 sunmaysky.blogspot.com/.../how-to-do-device-binding-from-ti-ztool.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AViral、

    您正在使用哪些示例项目、每个项目支持哪些群集? 如果与 ZNP 项目通信、您的主机应用程序将需要建立端点并支持所需的群集、否则您应该使用应用程序实现端点/群集支持的 ZC 项目。 如果两端都不支持查找和绑定,则可能需要进行手动绑定,您还可以提供监听器日志以了解更多详细信息。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,陈黄真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 samplelight 项目作为路由器。
    根据 YK 的建议,我们从协调器向路由器发出了绑定请求。 在 ZNP 协调器收到来自路由器的 BIND 群集和端点报告后出现。