请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 您好!
是否有任何方法可以从协调器读取路由器节点的扩展 PAN ID? 我是否可以从协调器发送任何 API/命令来获取存储在路由器节点上的扩展 PAN ID?
在我们的系统中、我们不显式设置扩展 PAN ID、因此它始终是默认值(协调器的64位地址)。
如果路由器首先加入某个网络(在测试期间使用)、则其扩展 PAN 会设置为该协调器的 IEEE 地址。 现在、如果我们将此路由器连接到安装站点、我们需要验证扩展 PAN ID 是否与协调人(站点上安装的)的 IEEE 地址匹配。 有什么方法可以做到这一点吗? 目前、我们看一下路由器的信标响应、因为它们在负载中包含扩展 PAN ID。