This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:ZigBee 堆栈在 CCS 中使用?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, Z-STACK, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/857385/ccs-launchxl-cc2650-zigbee-stack-use-in-ccs

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650Z-stackSIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

我被留给相信、我可以使用 CCS 为 ZED 和 cc2650开发嵌入式软件。

但是现在所有的搜索都指向 IAR 系统软件。 (我们负担不起)

DOE 是否有人知道替代的可用环境?  

谢谢、

Guido

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、CC2650的 Z-Stack HA 1.2.2a 仅使用 IAR 开发、不包含任何 CCS 资源。  由于 CC2650占用的存储器空间较小、因此也不是 Zigbee 操作的最佳器件。  我建议您查看 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 产品、这些产品可提供更大的内存、通过 TIREx 轻松访问文档、最新的 LaunchPad 评估板以及季度软件更新。

    此致、
    Ryan